This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:自定义 BSL

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5310, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1264858/msp430f5310-customising-the-bsl

器件型号:MSP430F5310
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我一直在为 MSP430F5310定制 BSL、初始步骤已经很好。 我通过查看已擦除的应用程序的示例、添加了对是否存在有效应用程序的基本检查、在这种情况下、我仍处于 BSL 模式。

我想对这个函数进行改进以添加一个 CRC 校验并且向一个 C 函数添加一个函数调用(例如、现有的 BSL430_crcCheck ())。

但是、我遇到了很多问题、并且有很多问题:

1.不知何故、使用这个函数调用、由于器件进入了 JTAG 锁定模式、因此已经导致3个器件快速芯片。 Uniflash 也不再检测器件。 那么、我想知道如何通过解锁 JTAG 来解锁该器件。 我找到了此链接 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/212060/issue-regarding-unlocking-jtag-on-a-msp430f5510 、但是 其中的链接非常旧、我无法访问作为解决方案提供的脚本。

2.我确认了上面调试接口被锁定的部分, BSL 仍然有效,我可以与它进行交互。

3.从 BSL 中调用函数是否存在问题? 因为在我添加函数调用之前、我的自定义工作正常、并且不会锁定调试接口。

4.我是否需要取消注释在 BSL 源代码中被注释的此行的注释? 但现在还不需要。

; BIS   #BSL_REQ_JTAG_open、RET_LOW  ;确保 JTAG 在调试中保持打开状态

5.调用 CRC 函数是否会造成堆栈问题? 我在 BSL 开始时将 SP 初始化到堆栈顶部、但甚至通过两个引脚检查 BSL 启动请求的基本 BSL 功能也不再起作用、即

位   #SYSBSLIND、&SYSCTL

没有像以前那样退出到 BSL 中。


请提供帮助! 很多 疑问、而且我已经将调试接口丢放在这么多器件上、下面我将讨论最后一个。

谢谢!

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点:

    6.我能够下载 BSL 项目、通过配置调试/闪存设置、我能够将 BSL 下载到闪存。 我可以通过在 PC 值达到 main ()时改变 PC 值来完成我添加的 CRC 函数。 不过、当我尝试通过任何 BSL 访问相关线路进行单步执行时、例如

    BIS #SYSBSLPE+SYSBSLSIZE0+SYSBSLSIZE1 ,&SYSBSLC ;保护 BSL

    这导致调试接口再次锁定、并且丢失了一个部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于 JTAG 熔丝值被存储在最后一个 BSL 闪存段内、地址为0x17FC 至0x17FF。 默认出厂(JTAG 未锁定)值为0xFFFFFFFF。 JTAG 也将通过保险丝值0x00000000解锁。 无论使用任何其他熔丝值(可能被定制版本的尺寸增加覆盖、检查生成的二进制中的0x17FC 值)、JTAG 将被锁定、同时使用不稳定的 BSL、器件将会变砖。 如果您可以在 JTAG 锁定器件上使用 BSL 在0x17FC 写入四个零字节(无需擦除任何内容、只需写入)、它们应该会被解锁。

    在处理 BSL 时、我仅使用了主闪存。 上电/复位器件时、开始像任何其他程序一样从主闪存执行 BSL 代码。 BSL 已复制到 RAM 并在其中执行、主闪存已被擦除、并为更新做好准备。 开发结束时、当我100%确定一切都运行正常时、我将 BSL 从主闪存移到了 BSL 闪存区域。 零砖型设备完成项目。 BSL 仍被复制到 RAM 端并在此处执行。

    如果我没记错、BSL 是某种特殊的闪存区域、在该区域中不支持断点调试(与 BSL 保护位无关)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!
    我已经检查了位置0x17FC - 0x17FF、它们很好、内存没有溢出到这些区域中、并且它们至少在二进制 TXT 文件中仍然是0xFFFF。

    您提到了使用我自己的 BSL 将四个零字节写入0x17FC、但由于 JTAG 已锁定、我无法将新的 BSL 刷写到器件中。 您能解释一下如何操作吗? 我能否使用工作中的 BSL 来刷写新的 BSL 或修改这些闪存位置?

    许多年前、您发布了一些用于解锁的脚本、请您在此处发布它们吗? 那个老帖子有死链接,我无法获得脚本。 我指的是您发布的这个位置: http://forum.43oh.com/topic/2972-sbw-msp430f550x-based-programr/?p=44019

    谢谢。

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的(或 TI 出厂预加载的) JTAG 锁定器件上的 BSL 正常工作、您可以使用它(BSL)在0x17FC 和 ti txt 文件(0x0182处的值用于解锁 BSL 闪存段)中写入四个零字节...

    @182
    03 00
    @017FC
    00 00 00 00 00

    如果 JTAG 锁定器件上的 BSL 不起作用、则表明器件变砖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在一群砖砌的 IC 上试过这个、所有这些 IC 的 BSL 代码实际上都做得很好、所以我知道 BSL 是有效的。 我还通过其他方式进行了测试、表明 BSL 在所有这些中都能正常工作。

    但是、这并没有导致 JTAG 解锁。 我有一半的预期、因为我的代码从未写入闪存、存储器也没有超过、因此0x17FC - 0x17FF 存储器已从所有 FFs 中更改。 我的链接器控制文件也会报告此问题。

    非常感谢您的帮助。

    但我现在归结到我的最后一部分,仍然不知道如何发生的诱惑。 我已经在应用程序空间项目上测试了 CRC 代码、运行正常。 因此、我怀疑其他问题是问题的根源。 即使我订购了更多的部件、我也不知道如何避免所有部件的磨损。

    例如、可以在 BSL_PROTECT 函数中使用/更改其他寄存器 R13、R14、R15吗?

    BSL_PROTECT 功能是否可以使用栈?

    谢谢。

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我记忆右解锁 BSL (闪存段)、读取将返回零。 因此、如果您的 BSL 工作正常并且闪存段被解锁、那么首次读取0x17FC 时应该返回0xFF 值。 用零重新写入后、读取0x17FC 应返回0x00。

    有时、JTAG 主器件可以报告熔断的 JTAG 保险丝、即使保险丝值未更改(出厂默认值)。 我在刷写器件固件不稳定的情况下发现了这种情况。 通过 BSL 批量擦除或使器件"冷却"几个小时来清除此状态。

    R12在 BSL PROTECT 功能中用作返回值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在已经锁定了我的最后一个部分,我仍然不知道原因是什么。 我已经消除了其他一些疑问、例如、我不再使用堆栈、并且我将 CRC 调用为函数、而是汇编。

    BSL 仍然可以工作、因为我可以将新的应用程序加载到器件中、不会有任何问题。

    我现在很确定所有这些器件都已锁定、因为我违反了适用于 BSL_PROTECT 函数的某些规则。 例如、我将 R13、R14、R15用作暂存寄存器、并正如您所提到的、我将在 R12中返回值。

    以下各项是否有某种限制:

    BSL_PROTECT 有多大? 我通过链接器文件确保整个 BSL 大小符合所需的2KB 大小、并且0x17F0-0x17FF 中的值是正确的。

    - BSL_PROTECT 是否可以使用 R13/R14/R15?

    现已达到紧急级别、希望 TI 的相关人员能为您提供帮助!

    谢谢。

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 SLAA450G 中找到了一个有趣的段落:

    调用 BSL 保护功能时、将堆栈指针设置为一个默认位置、该默认位置取决于器件。 更改堆栈指针或操作堆栈指针数据值很可能会导致器件无响应。 在这种情况下、不可能执行任何操作、甚至无法重新编程。 在某些器件上、栈指针空间非常有限、并且在 BSL 保护函数中广泛使用栈指针可能会导致内存溢出。 为了确保行为正确、应限制堆栈访问或将堆栈指针移至另一个位置。 为确保器件正确地从 BSL PROTECT 功能返回、必须在返回之前恢复栈指针。

    因此这证明使用 SP 不是一个好主意。 我已经通过试错学习了这一点,不再使用它了。

    但它并未提及 R13/R14/R15的使用情况。

    另一个有趣的段落是:

    返回函数中过长的延迟可能会导致调试期间出现问题。 在最基本的情况下、BSL 保护功能应该执行两个基本操作:保护 BSL 存储器以及在退出 BSL 保护功能后确定应该执行 BSL 还是用户代码

    但并不是很具体。 例如、是否认为 CRC 循环延迟过大?

    谢谢。

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需检查具有 USB 硬件模块的 MSP430器件的 CDC BSL。 PROTECT 功能总共有10条汇编器指令、用于保护 BSL 并检查 PUR。 除了 R12、我没有使用任何其他寄存器。

    如果 BSL 在带块的器件上工作正常、您可以更新 MAIN 闪存、您可以为 MAIN 闪存编写简单的程序、该程序将解锁并擦除所有 BSL 段、还可以整体擦除 MAIN 闪存。 完全擦除的器件(BSL 和 MAIN)应该能够与 JTAG 正常配合使用。 那么您可以重新写回到原始出厂 BSL、然后重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的建议、我将尝试一下。

    但 JTAG 锁定原因的问题仍然没有解决。 除非我弄清楚、否则我肯定能让更多器件实现砖型化。

    我能想到的唯一一件事是、我不应该使用 R13/R14/R15、或者应该使用并恢复它们。 我将尝试在收到可用的新器件时进行更新、我已经订购了这些器件。

    谢谢。

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您是否需要针对此问题的其他支持?

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson:

    是的、我想帮大家弄清楚为什么我犯了这么多芯片 JTAG 设计错误。

    我明天会得到一批新的6个 MSP430F5310、我将尝试一些想法、但实际上我主要是两个想法:

    -保存/恢复在我的 CRC 循环中使用的 R13/R14/R15、以便它们保存在 BSL_PROTECT 中

    - CRC 循环所花费的额外时间是否会导致一个问题,例如看门狗或其他问题?

    欢迎就这一问题提出具体建议!

    谢谢。

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我收到了新的 IC、并一次性尝试了上述两个想法、现在芯起问题已经解决了!
    上述的一种或两种猜测是正确的。
    最好从 TI 获得必需的确认、这样我就不会再砖墙以试图隔离问题。

    谢谢。

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    请允许我咨询 BSL 专家、然后向您反馈这一根本原因。

    谢谢!

    此致

    约翰逊