This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:比较器'基准 DAC 用于输出正弦波。

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1272510/mspm0g3507-the-comparator-s-reference-dac-is-used-to-output-a-sine-wave

器件型号:MSPM0G3507

我正在考虑两个正弦波输出、一个在4kHz、另一个在40kHz。
40kHz 正弦波使用 DAC12和 DMA。
因此、我们希望使用4kHz 的比较器基准 DAC。
如何使用 DMA 切换基准 DAC 设置以输出正弦波?
(如果您能给我一些有关如何做到这一点的详细信息、我将不胜感激。)
比较器基准 DAC 的稳定时间是多少微秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭该主题、因为您已在另一个主题中提出了相同的问题。  

    此致、

    现金豪