This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6769A:我想通过无线通信更新我的器件上的微控制器。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6769A, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1272112/msp430f6769a-i-want-to-update-the-microcontroller-on-my-device-via-wireless-communication

器件型号:MSP430F6769A
主题中讨论的其他器件: CC1310

地狱、

如果可能、请告诉我。

首先、我想知道1是否可行、如果可以、我想2。

例如、假设您使用板上的 MSP430。

将无线收发器连接至 MSP430以进行串行通信。

当时、我想从 PC 检索更新数据、反汇编器件、并使用无线通信、而无需通过 JTAG 进行连接。

我想问的是、

1:我可以将无线收发器连接到 MSP430吗?

2:如果可以将无线通信收发器连接到器件、是否可以使用无线控制器将更新数据从 PC 发送到器件?

设计具有 USB 连接器和无线控制器的电路板是否最好?

首先、我想知道1是否可行、如果可以、我想2。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的俊晴:

    [quote userid="576086" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1272112/msp430f6769a-i-want-to-update-the-microcontroller-on-my-device-via-wireless-communication

    1:我可以将无线收发器连接到 MSP430吗?

    [/报价]

    是的。 对于允许没有无线通信功能的 MSP430或其他 MCU 进行无线更新而言、这是一种相当常见的做法。 您只需要无线收发器能够调用 MSP430的 BSL 模式、然后通过所选的 BSL 接口发送正确的通信数据包(对于 MSP430F6769A、UART 是默认的 BSL 选项)。  

    如需更多信息、请参阅: 使用 MSP430FR57xx 进行无线(OTA) 更新(应用手册)、MSP430 OTA FW 更新 (较旧的 E2E 线程)、 MSP430FRBoot–适用于 MSP430 FRAM 大型存储器型号器件的 主存储器引导加载程序和无线更新(例如使用主存储器引导加载程序)。

    [quote userid="576086" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1272112/msp430f6769a-i-want-to-update-the-microcontroller-on-my-device-via-wireless-communication

    2:如果可以将无线通信收发器连接到器件、是否可以使用无线控制器将更新数据从 PC 发送到器件?

    设计具有 USB 连接器和无线控制器的电路板是否最好?

    [/报价]

    是的。 上面链接的第一个应用手册使用了 您实际上建议的 CC1111 USB RF 访问点。 该板目前可能已过时、但无线论坛上的其他人可能已经有一个更现代的替代方案适合您所需的无线协议、或者您也可以尝试设计自己的替代方案。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在拥有功能更强大的处理器和更消耗电池电量的同时、您也可以选择 TI 具有内置射频的微控制器、如 CC1310

    https://www.ti.com/wireless-connectivity/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的回答。

    事实上、你可以将 MSP430配置为使用 BSL 模式进行无线通信。

    我还提到了参考数据表、但它使用非易失性存储器而不是 FRAM 进行更新、尽管速度较慢。

    在无线论坛上搜索或咨询 CC1111 USB RF 接入点之类的内容。 顺便说一下、

    正如我告诉 Brandon 一样、我的镜像是诸如 eZ430-RF2500的器件可以连接到 PC 的 USB 终端并读取数据、

    连接到 MCU 的无线收发器将接收这些数据。 如果有人知道、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、Keith

    感谢您的回答。

    我希望通信距离至少为10m。
    我认为性能比功耗更重要。
    我将考虑使用您建议的控制器。

    谢谢。