This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:大规模生产中将代码上载到 MSP430

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1273258/msp-gang-uploading-code-to-msp430-in-mass-production

器件型号:MSP-GANG

大家好、

我们的一位客户提出了一个简短的问题、即我需要一些帮助。
您可以快速浏览以下请求吗?

在大规模生产中、我们使用 MSP GANG 在 PCB 上加载代码。 我们要做的就是实现这一过程的自动化。
我们希望制定一个程序、通过自动化选择正确的代码并将其上传到 MSP GANG、因为这需要能够将数据发送到 MSP GANG。

 有可能吗?

*********

此致、
布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    请参阅 MSP-GANG 用户指南。 可以通过 PC 端脚本来控制 MSP-GANG。