This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:MSP430FR2522:

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1266398/msp430fr2522-msp430fr2522

器件型号:MSP430FR2522

我已将工程从旧版 CCS 导入到 CCS 12.4版本。  我有以下错误。

无法运行程序"":启动失败错误:

在路径中找不到程序""

从菜单 "Project->Properties"

1.在"build"下没有子文件夹。  

2. Build ->环境 仅显示两项"CWD 和 PWD"  

原始编译版本基于 Ubuntu Linux、我将其移植到 Windows 11 CCS 12.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamad:

    您可以尝试创建一个新项目、然后从上一个项目复制源代码。

    您是否要向我捕捉您的项目图? 我可以尝试检查您是否错过了某些文件。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    1) 1)我已经用 main.c 创建了新的空工程。 目标 MSP430FR2522、编译器版本:TI v21.6.0.LTS
    我只将源文件复制到这个新项目中。
    我已编译、但在我们的 XML 文件中

    无法打开源文件"driverlib.h"
    无法打开源文件"CAPT_Type.h"
    无法打开源文件"CAPT_UserConfig.h"
    无法打开源文件"rom_driverlib.h"

    2) 2)关于您的评论、捕获项目图:
    您是说、您希望我共享.ccproject、.project 等其他东西吗?
    请澄清。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamad:

    如果您可以在此处分享项目会更好。

    而且您的源代码应由 CapTIvate 设计中心生成、对吗?

    在这里、您需要更改项目选项中的一些参数:

    1)我用 main.c 创建了新的空项目。 目标 MSP430FR2522、编译器版本:TI v21.6.0.LTS
    我只将源文件复制到这个新项目中。
    我已编译并得到错误[/报价]

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ****项目取消的配置调试构建****

    "C:\\ti\\ccs1240\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 24 all -O

    生成文件:"../captivate/ADVANCED/CAPT_Manager.c
    调用:MSP430编译器
    "c:/ti/ccs1240/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/bin/cl430 -vmspx --code_model=small --data_model=small --near_data=none -Off --use_hw_mpy=F5 --include_path="C:/Users/MAbdi/Documents/TiMSP430/workspace/cancel1 /captivate/ADVANCED/CAPT_Manager.c --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccs1240/ccs/ccs_base/msp430/include --include_path="C:/ti/ccs1240/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/include --advice:hw_config="all"--

    >>编译失败
    capTIvate/advanced/subdir_rules.mk:目标"captate/advanced/Capt_Manager.obj"的配方失败
    >>警告:- near_data 仅适用于大型数据模型。 选项被忽略。
    "...."/captivate/ADVANCED/CAPT_Manager.c 第44行:致命错误#1965:无法打开源文件"CAPT_Type.h"
    1在编译"../captivate/ADVANCED/CAPT_Manager.c "时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake:***[CAPTATE/ADVANCED/CAPT_MANAGER.obj]错误1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamad:

    很抱歉回复你太晚了,因为我刚刚回来办公室。

    此项目是否由 CapTIvate 设计中心生成? 我在我的电脑上做了一些测试、在这里找不到任何问题。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    我也尝试过示例、运行正常。 我将把这个项目从 Linux 移植到 Windows 环境。  

    我已经创建了一个新的空工程并添加了上一个工程中的文件、但我收到很多错误。  

    导入此项目的最佳方式是什么?

    谢谢。  

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohanmad:

    您可以在 Windows 中使用 CapTIvate 设计中心创建工程、然后导入到 CCS、这是最好的方法。

    CapTIvate 工程的设置过多、因此如果只是将一些文件复制到工程中、则会遇到一些错误。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这可以解决我的问题。