我已将工程从旧版 CCS 导入到 CCS 12.4版本。 我有以下错误。
无法运行程序"":启动失败错误:
在路径中找不到程序""
从菜单 "Project->Properties"
1.在"build"下没有子文件夹。
2. Build ->环境 仅显示两项"CWD 和 PWD"
原始编译版本基于 Ubuntu Linux、我将其移植到 Windows 11 CCS 12.4
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已将工程从旧版 CCS 导入到 CCS 12.4版本。 我有以下错误。
无法运行程序"":启动失败错误:
在路径中找不到程序""
从菜单 "Project->Properties"
1.在"build"下没有子文件夹。
2. Build ->环境 仅显示两项"CWD 和 PWD"
原始编译版本基于 Ubuntu Linux、我将其移植到 Windows 11 CCS 12.4
尊敬的 Johnson:
1) 1)我已经用 main.c 创建了新的空工程。 目标 MSP430FR2522、编译器版本:TI v21.6.0.LTS
我只将源文件复制到这个新项目中。
我已编译、但在我们的 XML 文件中
无法打开源文件"driverlib.h"
无法打开源文件"CAPT_Type.h"
无法打开源文件"CAPT_UserConfig.h"
无法打开源文件"rom_driverlib.h"
2) 2)关于您的评论、捕获项目图:
您是说、您希望我共享.ccproject、.project 等其他东西吗?
请澄清。
谢谢。
尊敬的 Mohamad:
如果您可以在此处分享项目会更好。
而且您的源代码应由 CapTIvate 设计中心生成、对吗?
在这里、您需要更改项目选项中的一些参数:
1)我用 main.c 创建了新的空项目。 目标 MSP430FR2522、编译器版本:TI v21.6.0.LTS
我只将源文件复制到这个新项目中。
我已编译并得到错误[/报价]谢谢!
此致
约翰逊
****项目取消的配置调试构建****
"C:\\ti\\ccs1240\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 24 all -O
生成文件:"../captivate/ADVANCED/CAPT_Manager.c
调用:MSP430编译器
"c:/ti/ccs1240/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/bin/cl430 -vmspx --code_model=small --data_model=small --near_data=none -Off --use_hw_mpy=F5 --include_path="C:/Users/MAbdi/Documents/TiMSP430/workspace/cancel1 /captivate/ADVANCED/CAPT_Manager.c --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccs1240/ccs/ccs_base/msp430/include --include_path="C:/ti/ccs1240/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/include --advice:hw_config="all"--
>>编译失败
capTIvate/advanced/subdir_rules.mk:目标"captate/advanced/Capt_Manager.obj"的配方失败
>>警告:- near_data 仅适用于大型数据模型。 选项被忽略。
"...."/captivate/ADVANCED/CAPT_Manager.c 第44行:致命错误#1965:无法打开源文件"CAPT_Type.h"
1在编译"../captivate/ADVANCED/CAPT_Manager.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[CAPTATE/ADVANCED/CAPT_MANAGER.obj]错误1