This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6436:在 ADC 运行期间可从端口生成电压、而不能正确测量此电压。

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1272641/msp430f6436-voltage-may-be-generated-from-the-port-during-adc-operation-and-the-voltage-cannot-be-measured-properly

器件型号:MSP430F6436

您好!

ADC 中使用 A3 12位 ADC、但有时在运行期间会从 ADC 端口生成电压、并且无法正常测量电压。

连接到 ADC 的热敏电阻会通过间歇性操作进行测量、如果发生故障、即使在间歇性操作结束后、电压也应该为0V、但会通过恒压 ADC 的端口进行输出。 (请参阅随附的 Excel)。

e2e.ti.com/.../ADC-measurement-fault.xlsx

作为一个频率、事件并不总是发生、而是在多次重新启动之后发生、一旦发生、往往就会连续发生。

如果将 A3更改为输入端口(P6.3)、则不会发生上述故障。 另外、如果 ADC INCHx 针对 A3从0x0011切换到0x1010以获得中间电压、则不再生成 A3的输出。

您能对此发表评论吗? 如果信息缺失、请告知我们。

Thansk,

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我通读此 MCU 的勘误表。 找到与您的 情形类似的 PORT17。  

    在 某些情况下、如果有负高电流流入 P6.2、则可能会导致相邻引脚(P6.3 A3)发生闩锁。 您可以通过本文档找到更多详细信息。  

    e2e.ti.com/.../slaa562.pdf

    此致、

    现金豪