This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:晶体振荡器电路的跨导增益

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1272176/msp430f449-transconductance-gain-of-crystal-oscillator-circuit

器件型号:MSP430F449

为  

您能否分享 F449的"高频和低频晶体振荡器电路的跨导增益"? 客户需要使用此参数来根据其振荡器计算裕度。  

 

Br、

锡扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在哪里可以找到 "高频和低频晶体振荡器电路的跨导增益"?  这是否意味着数据表中的 DCO? 我建议您参考数据表以获取更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    它们使用外部8M 振荡器、而不使用内部 DCO。 但是、有时系统无法正常工作。 因此、他们要考虑外部振荡器是否造成。

    换句话说、我们是否有任何指令让他们选择正确的外部8M 振荡器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此附注。 我想客户可以根据其振荡器规格检查电容值。