This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:无 VREG 输出

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, CAPTIVATE-PGMR, CAPTIVATE-FR2633, CAPTIVATE-BSWP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1272959/msp430fr2633-no-vreg-output

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-PGMRCAPTIVATE-FR2633CAPTIVATE-BSWP

我正在考虑使用 MSP430FR2633的触控传感器。

CAPTIVATE-FR2633 CAPTIVATE-BSWP 购买 CAPTIVATE-PGMR 并检查样片操作后、我为 MSP430FR2633IDA 制作了一个板。

该板极小、只有初始化 SBW+1nF、47kΩ(Spy-Bi-Wire)和一个电源电容器。

在这种配置下、不再生成 VREG 输出(大约1.5v)。

德州仪器客户支持帮了我很多、当我移除连接到 VREG 的1uF 电容器后、输出电压为1.5V。

当然、即使更改了 CPU 芯片或电容的类型、也证实了同样的情况存在。

然而、由于输出端没有连接电容器、他认为这会对感应产生负面影响、因此建议在此处提出此问题。

您知道有什么好主意吗?

------------------

MSP430FR2633を使ったタッチセンサーを検討中です。

CAPTIVATE-FR2633 CAPTIVATE-BSWP CAPTIVATE-PGMR を購入してサンプルの動作を確認後、MSP430FR2633IDAの基板を作りました。

その基板は、初期化 SBW+1nF と 47kΩ(Spy-Bi-Wire)と 電源用のコンデンサーだけという 最低限のものです。

この構成で VREG出力(約1.5v)が発生しない状態になりました。

TI 客户支持 で対応して頂き 1uFのVREGに接続されているコンデンサーを除去すると 1.5vは出力されました。

もちろん、CPU 芯片 や コンデンサーの種類を変えても 同様の状態であることも確認いたしました。器

ただ、出力にコンデンサーがついてない状態ですから センシングに悪影響があると考え、ここで 質問することを提案されました。  

何か良い アイデアをご存知ないでしょうか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已下载极具吸引力的触控代码并检查 Vreg 电压?