This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:编程问题

Guru**** 2617885 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2230, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1271879/msp430fr2355-programming-issue

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、MSP430G2230

您好!

 我正在使用 TI MSP-FET 闪存仿真工具和 code composer、持续收到 消息"unable to connect to Target"我已检查连接和电源、我有一对一的布线、因此 TDI 连接到 TDI、 可能是个愚蠢的问题、 我是否需要将 TDI 连接至 TDO?

下一个问题是:是否需要更改 code composer 中的任何设置才能实现这一功能?我刚刚更改了计算机并下载了最新版本的 code composer,但导入了旧项目。 我是否缺少构建设置?

我还买了一个新程序员,因为我怀疑该设备。

我不知道还有什么可以尝试的,我以前从来没有遇到过这些问题。

提前感谢您的帮助。

理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用最新版本的 code composer。 它是否与编程器兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以遵循下图中的连接。 无需更改 CCS 上的设置。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cash、感谢您的回答、但这似乎很奇怪、为什么我要将 MCU RST 连接到 TDO/TDI? 而 MCU Test 更改为 TCK,我不明白。

    加油打气

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、我知道-这些引脚有多种定义。 我实际上以这种方式连接了 MSP430G2230IDR、并且 MSP430G2230IDR 也不进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题的任何人都应该知道。 (1) TDI 确实连接到 TDI ,不需要交叉,和(2)检查您的带状电缆,并确保在 IDC 电缆中使用的每个引脚正确连接!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道您已解决问题。 只是为了确认我的图对您有所帮助吗?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金-您的数字非常完美、正是我为 MSP430G2230布线的方式。 问题是带状电缆损坏,真是浪费时间!

    干杯和谢谢  

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查德. 明白。 感谢您的反馈!

    此致、

    现金豪