This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:使用 MSP-EXP430FR5969评估板-测试不工作

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1272817/msp430fr5969-sp-using-msp-exp430fr5969-eval-board---test-not-working

器件型号:MSP430FR5969-SP

您好!

我尝试在评估板上测试以下代码、但收效甚微: msp430FR59xx_eusci_uart_standard_receivator

我现在有两个评估板、其中一个以115200的速度向另一个板发送 TX 数据、但另一个板未保留其中断例程并卡在:   _ bis_SR_register (LPM0_bits + GIE);    //由于 SMCLK 是源、输入 LPM0、中断被启用

以下是我的设置:

e2e.ti.com/.../drawing_5F00_for_5F00_TI.pptx

我将在一个板上运行外部环回测试 msp430FR59xx_euscia0_uart_03、该测试 通过跳线环回到该板上、但也会发送到运行 msp430FR59xx_eusci_uart_standard_收 发器的第二个板。 正如我之前提到的那样、第2个板从未离开中断例程、所以我猜它没有看到有效传输。 当回送测试正常工作时、我确实在第一个电路板上看到发生了有效传输。

我确实看到发送器和接收器看起来都与示波器相同/

你看到我做错了什么吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matty:

    在运行此测试时、收发器似乎应该将数据发送回发送器、发生了这种情况吗?

    当您遇到卡滞时、会触发哪个 eUSCI UART 中断?  

    我看到您进入了禁用 CPU 的低功耗模式。 您是否曾将器件从低功耗模式唤醒?

    您是否曾编辑过收发器示例? 考虑到您已经探测了传输线路并发现器件正在接收 UART 数据、听起来这不是硬件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我相信我发现了这个问题。 代码似乎为:  msp430FR59xx_eusci_uart_standard_receivator。 其注释写入错误。 在注释中提到 P2.6是接收数据、而 P2.5是发送数据。 应该是 P2.0是发送数据而 P2.1是接收数据、因为这个模块已经被写入 USCI_A0。

    谢谢!