This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:参考设计

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1273805/msp430f5528-reference-design

器件型号:MSP430F5528

客户 计划在其硬件中使用 MSP430F552x MCU。 他们基本上 需要 ADC 和 SPI/I2C、因此您的 F552x 对我们来说是完美的选择。 他们更喜欢 nFBGA 封装、因为它很小、但我们也可以选择 VQFN 封装。

是否有可供分享的参考设计/原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanel、您好!

    这是一个非常通用的请求、因此我们无法真正为您指出这里的任何具体内容。 请务必在产品页面上查看本系列器件的可用 EVM 以及各种应用的技术资源。 如果客户不需要 USB 功能、则可以查看与之相似的 MSP430F532x 系列。