This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将变量存储在 NVS 中以便持久

Guru**** 2617875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1273967/storing-variables-in-nvs-to-persist

您好!

MSP432P4111上。

正在考虑如何在 NVS 中存储变量,以便数据在重新启动后仍然存在。 目前、我们可以 使用所有设置存储结构、但这不允许非常容易地以二进制形式添加或删除变量。 需要查看关键值对、但想看看是否有具体的建议来实现这一点。 我已经查看了在具有16位 ID 的 Zephyr 项目中完成此操作的方式、但不知道在需要为更新中的新变量重新分配 ID 时如何执行此操作。 将变量名的字符串存储为 key 似乎需要占用大量的空间,因此想衡量其他人已经做了什么来解决这个问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     MSP432P MCU 已经停产了很长时间。 我们 在 E2E 论坛上不再提供此器件的设计支持。 有时有些社区贡献者可能对 您的问题有经验、他们可能会在这里发出声音。 很抱歉没有指导。