This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RX630的替代产品

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1273533/replacement-for-rx630

器件型号:MSP430F1101
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

大家好、

我的客户希望我们建议更换 RX630。

引脚・・・100引脚

闪存/RAM・・・ROM 384KB、RAM 32KB

但是、客户没有为我们披露产品编号等。  

提前感谢您。

此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    在 RX630中、100引脚 LQFP 和384kB 闪存包含两个器件。  您知道他们是否需要 CAN 吗?  它们需要 USB 吗?   

    最近期发布的器件可能是 MSP430F5529、它具有 USB、但仅有128kB 闪存。  

    有些 MSPM0器件可能匹配得更好。  我会将您的线程转发给高内存团队、但他们可能需要更多信息。  

    谢谢。

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JD

    感谢您的支持。
    它用于打印装订器、但客户不想为我们披露详细信息。

    我想他们需要 USB 不能。

    我们可以先向他们推荐产品、然后获得他们的反馈。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    如果客户需要 USB、那么 他们目前只能选择 MSP430F5529。 您能否检查 MSP430F5529是否 可以满足其要求? 谢谢。  

    此致、

    现金豪