This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2672:CapTIvate 触控感应:在运行时根据产品类型更改用户配置(调优)

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1273449/msp430fr2672-captivate-touch-sensing-changing-user-configuration-tuning-at-runtime-based-on-product-type

器件型号:MSP430FR2672

我的系统在开发过程中需要3种不同的触控滑块用户配置、具体取决于开发人员对系统的配置方式:开放式 PCBA、连接到塑料挡板或系统中。

如何在操作期间根据用户系统配置选择调优?  目前、我处理这一问题的唯一方法是为 MSP 构建3个单独的软件、但这很尴尬、因为 MSP 是由主机处理器进行编程/更新的子系统。  这3个 tuings 可以由 CapTIvate 或 CCS 工具进行管理吗?

谢谢

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在一个代码中放入三种不同的配置。 并使用一些 GPIO 输入告诉 MCU 选择要使用的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可以做到的、但复制/粘贴过程非常手动。  我想问的是、这些工具是否提供了一些管理单独可选调谐的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    抱歉、我们没有该工具... 这就是为什么我给你这个建议。

    伊森