This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:编程器失败

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1273429/msp-gang-programmer-failed

器件型号:MSP-GANG

MSP GANG 编程器在两个月后出现故障、TI 支持人员表示销售的物品已售出、无保修。
来解决它? 看起来微型器件正变得很热、即使 我更换了微型器件、我能否获得固件以对其进行刷写?

该器件存在问题;它工作正常、上周我与 MSP FET 连接进行刷写、它停止工作、每次我将 Gang 编程器连接到 PC 时、它都显示无法识别 USB 器件并且 prgmr 上的屏幕是空白的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    板上的哪个微型器件变热?  

    此致、

    现金豪