This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:HID 桥胜出#39;t 通信?

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1273420/msp430fr6043-hid-bridge-won-t-communicate

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: MSPWARE

大家好!

我使用 MSP430FR6043、尝试移植一些定制代码进行测试、以及尝试连接到 USS GUI 工具。 根据我的研究、我在使用 HID Bridge 时遇到了问题、但我发现的解决方案都没有奏效。

我以前已经连接并成功使用了 USS GUI 工具、但今天在启动它时、我会收到错误"多一个 VID 器件、检测到相同的 HID/PID。 只能连接一个设备。"

启动 MCU 时(使用跳线的"默认配置")、LED201稳定亮起。 LED202闪烁几秒钟、然后停止闪烁。 LED102稳定亮起。

我尝试过的产品、

使用 MSPWare Python 工具回流 HID 桥(不起作用、无法将 HID 桥进入 BSL 模式)  

使用 IAR 和 MSPFlasher 重新刷写 USS GUI 应用代码(无变化)

使用 MSPFlasher 工具对 HID 桥进行刷写(无更改)

我似乎不明白 LED202在启动时闪烁2.5次实际上意味着什么。 (我说2.5是指正常长度闪烁2次、然后闪烁一半)

非常感谢任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题似乎与 PC 有关。 您是否已尝试重新启动 PC 或尝试在另一台 PC 上运行?

    Unknown 说:
    启动 MCU 时(使用跳线的"默认配置")、LED201稳定亮起。 LED202闪烁几秒钟、然后停止闪烁。 LED102稳定亮起。

    指示灯正确。  

    Unknown 说:
    我无法确切地弄清楚 LED202在启动时闪烁2.5次实际上意味着什么。 (按2.5,我是指正常长度闪烁2次,然后闪烁一半)

    是的、LED202闪存2.5次表示 HID 接口已成功连接。 它是正常长度闪烁2次、然后是半长度闪烁。  

    此致、

    现金豪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我有一个第二块板、它可以完全正常工作、连接到此 PC 没有问题。 我已经重新启动了很多次只是在我的正常使用没有改变。 我应该研究 PC 的某个区域以尝试解决您认为的问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、您可以检查是否有其他器件使用与设备管理器中的此 VID 板相同的 EVM/PID。

    此致、

    现金豪