This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507 -PA14引脚无法配置要采样的 ADC_12通道

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107, SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1273670/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507--pa14-pin-cannot-configure-adc_12-channel-to-sample

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、SysConfig、MSPM0G1107

大家好、

我的客户发现   MSPM0G3507 PA14引脚的 ADC_12通道无法配置为采样。 而其他通道可以。 原因是什么?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    我采用了示例代码 adc12_single_conversion_LP_MSPM0G3507、并且在 SysConfig 中将 ADC 转换存储器0配置输入通道更改为通道12 (PA14)。

    然后、我运行示例代码、能够在 PA14上获取 ADC 读数。 您能否更详细地描述客户的情景? 或者或许可以共享他们的 CCS 项目?

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    我使用了 MSPM0G1107配置在 MSPM0G3507上运行。 当 MSPM0G1107 18PIN 配置为 ADC 采样时、MSPM0G1107 18PIN 应为绿色、但 MSPM0G1107 18PIN 仍为灰色。 ,请帮助了解如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 开关、

    这是一个视觉错误、器件仍配置为使用 PA14作为 ADC 输入通道、因此 ADC 的功能将正常工作。  将错误记录在文档中、并在计划中进行修复。

    此致、

    卢克