This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:用于非水液体的 USS

Guru**** 2618705 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1274993/evm430-fr6047-uss-for-non-water-liquids

器件型号:EVM430-FR6047

我想将 EVM430-FR6047与适用于液体 其他 而不是水。 是否可以在应用中调整参数来实现此目的? 或者如何利用评估模块来实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    一般而言、这是可能的。 该应用程序将允许您收集和使用您正在使用的设置的校准数据。 您必须确保您选择的换能器适用于您要测量的介质和我们的器件。 您可以在 《MSP Academy–超声波水流量计设计和测试 指南》中找到收集校准数据的指导。 在 器件登录页面上 、您将找到有关使用器件以及为您的应用定制器件的更多信息。

    请注意、支持可能适用于其他液体、具体取决于我们在此处的测试能力。 我们之前的测试和大部分指南都侧重于水表计量、但我们会尽我们所能为您的应用提供支持。