This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:提供将 MSP430G2755与 Arduino IDE 或 ENERGIA 平台结合使用的分步过程。 如果无法实现、请描述 CCS 中的用法。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430G2755, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1275636/msp430g2755-give-the-step-by-step-procedure-to-use-msp430g2755-with-arduino-ide-or-energia-platform-if-it-is-not-possible-please-describe-the-usage-in-ccs

器件型号:MSP430G2755
主题中讨论的其他器件:Energia、、 MSP-EXP430G2ET

请提供将 MSP430G2755与 Arduino IDE 或 ENERGIA 平台配合使用的分步过程。 如果无法实现、请描述 CCS 中的用法。

谢谢!

马尼什·普斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很高的要求。 如果您的芯片与 MSP430G Launchpad 兼容、则应能与 Energia 配合使用;

    https://energia.nu/guide/

    我建议使用 CCS。 当您首次启动它时、您首先看到的是"Getting Started View"、它应该会帮助您开始:

    software-dl.ti.com/.../ccs_getting-started.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 CCS Studio 和 Arduino 编程语言执行此 IC 编程? 请解释一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    访问这些链接、它们基本上是入门指南。

    我不确定您的 MCU 是否受 Arduino/Energia 支持。

    它无疑支持使用 CCS 进行常规 C 语言编程。

    对于 CCS、您将需要使用带有 SBW 的 LaunchPad 对芯片进行编程-如果它不是 LaunchPad。 Arduino 需要类似接口。 Energia 使用与 USB 连接的 LaunchPad 调试芯片。

    TLDR;

    您需要使用 MSP-EXP430G2ET Launchpad 将 MCU 连接到调试器、并在电路板上提供正确的连接。