This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:USS 设计中心应用、"HID 桥已连接—等待设备和 quot;

Guru**** 2618435 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1275048/evm430-fr6047-uss-design-center-app-hid-bridge-connected----waiting-for-device

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FET

我看到过其他文章与" HID 桥已连接-等待设备"消息相关,但似乎没有适用于我的具体问题。 我正在使用我认为正确的水监控固件(参见下图)、并且 安装时提示我并进行了更新。 当我打开超声波感应设计中心时、我收到错误消息。 COM 端口在设备管理器中显示为预期结果。 我认为我已经很好地设置了板(下图)。 D100 LED 可能是红色的、尽管在我进行的很多尝试中、有时它不是红色的、因此我不确定这是问题所在。 有什么想法可以尝试让 USS 应用程序进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试以下操作。  

    1.移除 J32上的跳线

    2.断开传感器的连接。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 不幸的是,这两个问题都没有解决,一切似乎是一样的行为。  

    我在 USS 应用中注意到一个错误"脉冲生成参数无效"、但现在不再显示该错误、并且电路板仍无法 正确连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚通过新的 EVM430-FR6047尝试了同样的设置、与第一款器件发生了同样的情况。

    当我首次使用 Water_Demo_将"MSP430FR6047EVM_USS_Uniflash L.PM_02_40_00_00"刷写到 EVM 时、我需要更新固件:

    [ERROR] MSP430:仿真器初始化错误:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。 点击"Update (更新)"按钮以更新固件并启动调试会话(这可能需要多个更新步骤)。 更新过程中请勿拔下接口插头。

    我为两个板执行了此操作。 此外、我在两个电路板上都有一个红色的 D100 LED、但尚未找到该指示的答案。

    非常感谢任何其他的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    单击"更新"按钮不会导致出现问题。  

    您是否尝试在 CCS 中导入演示项目。 然后使用 CCS 构建和下载项目。 然后检查是否仍然出现此问题。 请记住、当下载完成时、您可以为 EVM 板重新通电、然后连接到 USS GUI。

    此致、

    现金豪