This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:我需要开发 UART 通信协议

Guru**** 2536210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1275278/msp430fr6043-i-need-to-develop-the-uart-communication-protocol

器件型号:MSP430FR6043

大家好、我需要为我们的项目使用 UART 协议我没有找到任何 API 示例、我只找到了寄存器级示例。

我的问题是、什么是主要或第二或第三模块、如果我要使用 UART 模块、我必须选择哪个模块、如何选择以及基于什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我浏览了 msp430fr6043IPN 的特定数据表、在图片中找到了以下信息  

    我从图片中理解为 P2SEL1.x P2SEL0.x =必须为1 0 (即辅助模块无需配置正确的引脚方向或者必须选择引脚方向) 我需要确认它是次要的 模块 右侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSEL1.x=0和 PSEL0.x=1 (在某些数据表中、缩写为 PSEL=01)是主要的备用函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    您正确的是、UCA0TXD 是第二功能、通过将 P2SEL1.x 设置为0、将 P2SEL0.x 设置为1来启用此引脚。

    您可能会发现、从示例项目开始或只是查看其中一个项目可能会有所帮助。 我们有引导式示例、可以在 MSP430 Academy 中找到、您也可以查看 MSPWare SDK 中的一些 uscia UART 示例。