This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:[错误] MSP430:连接到目标时出错:使用 Uniflash 时器件未知

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1276007/evm430-fr6043-error-msp430-error-connecting-to-the-target-unknown-device-when-using-uniflash

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

刚刚收到  EVM430-FR6043、并按照 SLAU810B 中的说明操作- 2019年9月–2020年9月修订版、第3章。 但该过程会因未知器件错误而停止、并显示错误消息  [ERROR] MSP430:在 Uniflash 控制台中连接到目标器件时出错:未知器件。 LED101也会亮起红色。 请注意、第一次尝试时、我单击了 verify image (验证映像)按钮、程序显示需要新固件、因此我接受了。 在此之后、发生未知设备错误。

是否有关于如何使器件恢复运行的任何帮助?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    当您尝试刷写映像时、会在哪个步骤中发生这种情况? 您是否只是尝试刷写指南中建议的映像? 我只能按照这些说明操作并刷写我的设备。 您是否在开始菜单中选择了正确的器件? 是否使用最新版本的 Uniflash 和 USS 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,以为我已经删除了这个帖子。 用户故障;根据过程中的图像设置跳线。 在我意识到我有的板版本(C)与图像再不匹配了一段时间。 一旦跳线位于正确的位置、问题就得到解决。