This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:要在 CCS Theia 上使用的示例工程

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1276267/evm430-fr6043-which-example-project-to-use-on-ccs-theia

器件型号:EVM430-FR6043

您好:  我正在使用 EVM430-FR6043 ....ca、请为    我提供一个应该使用的工程文件的下载链接 。

首先、我想要做的是使用 CCS、导入项目、编译、 然后使用映像文件刷写 EVM。

我已下载 CCS_theia 包、假设这是可以使用的、

请建议:

此致、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    此处是指向 MSP430 USS SWGas Library 的下载页面的链接、其中包含我们的 USS Gas 演示工程。

    您可能还需要查看 FR6043气体模板示例

    我想注意的是、CCS Theia 不支持 MSP430器件。 要使用 EVM430器件进行开发、您需要使用另一个 IDE。我个人使用 CCS Eclipse。

    需要注意的是、如果您使用的是 USS GUI、该工具将使用您在 GUI 中选择的工程和设计参数自动对您的器件进行编程。

    最后、如果您不熟悉该器件、可能需要查看 EVM430燃气计量学院、其中包括有关使用该器件和 GUI 的课程和指南。