This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:RSTCAUSE 寄存器的 WWDT1违例位

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1275819/lp-mspm0g3507-the-wwdt1-violation-bit-of-rstcause-register

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

您好!

我正在使用示例工程来评估 WWDT 函数、  wwdt_window_mode_periodic_reset_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang ,我修改源代码并将看门狗计时器从 WWDT0更改为 WWDT1,不要重新启动 WWDT1,并让它有用途地溢出。

WWDT1溢出将发出一个 SYSRST、下面是我的问题。

  • 该 SYSRST 将在不断开 CCS 调试模式的情况下重新启动示例工程、这是否合理?
  • 我检查并发现 RSTCAUSE 寄存器的值为0x1A、这意味着 WWDT1违例位为0、为什么?

如果 WWDT1溢出后、WWDT1违例位为0、那么我们如何知道 WWDT1发出此 SYSRST?

请建议、感谢您的帮助。

此致、

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    [quote userid="114524" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1275819/lp-mspm0g3507-the-wwdt1-violation-bit-of-rstcause-register
    • 该 SYSRST 将在不断开 CCS 调试模式的情况下重新启动示例工程、这是否合理?
    [/报价]

    SYSRST 不一定会断开调试器。 如果您受困于彼此相当接近的连续 SYSRST 周期、但调试器可能会挂起并断开。  

    [quote userid="114524" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1275819/lp-mspm0g3507-the-wwdt1-violation-bit-of-rstcause-register
    • 我检查并发现 RSTCAUSE 寄存器的值为0x1A、这意味着 WWDT1违例位为0、为什么?

    [/报价]

    目前、WWDT1复位无法正确设置 RESETCAUSE、该问题已知并已添加到器件勘误表中、但我们目前没有权变措施。 0x1A 的 RSTCAUSE 不过指示调试器生成的 SYSRST。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的评论。

    但是、我在勘误表文档中找不到有关此问题的任何说明。 我从哪里可以获得这些信息?

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    它目前尚未出现、但正在添加。 我想看看我们是否有一份 关于这一问题的草案并采取后续行动。  

    此致、
    布兰登·费舍尔