This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:运行时变量读取

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1276803/msp430fr6043-runtime-variable-read

器件型号:MSP430FR6043

尊敬的社区:

TI 是否提供任何与 Jscope 类似的功能? 在运行时、我想读取变量并绘制它们的图形。

是否可以在不使用断点的情况下监控 CCS 中的实时变量变化? 我现在正在使用一个断点来查看变量的数据。

提前感谢、

萨尔沃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarwath、

    对于图形化函数、您能否浏览一下 此页面 、并告诉我这是否是您要找的内容?

    如果您的目标只是查看变量值而不设置断点、您可以通过选择 refresh 和 continuous refresh 按钮来在调试窗口中查看这些值、如下所示:

    此功能也可用于变量 watch window。

    您是否将此器件与 USS/USS GUI 一同使用? 该工具还为您绘制一些数据、但这仅在您使用我们的 USS 库时适用。 如果您没有将其用于超声波传感、那么请忽略并仅使用我在 code composer studio 中提到的前两种工具。