This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:LEARAM 和 UPS/DNS PTR 未保存实际的 ADC 数据

Guru**** 2534080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1275888/msp430fr6043-learam-and-ups-dns-ptrs-not-holding-real-adc-data

器件型号:MSP430FR6043

大家好!

我将使用上面的 MCU 并执行气体测量。

当我运行采样/演示程序时、我可以查看保存 ADC 数据的 LEARAM 中的存储器、还可以查看 GetUPSPtr 和 DNSPtr 函数返回的结果、然后可以看到波形中的正常 ADC 数据。

然而、在我自己的程序中、当成功配置测量、启动超声波测量以及从 RunAlgorithms 成功获得 TOF/结果数据时、该空间中永远不会有任何真正的 ADC 数据、因此我无法查看自己的 ADC 数据。  

为了保留数据、我是否需要执行一些特殊操作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    您的代码中是否使用了任何低功耗模式? 您的项目与示例项目的镜像程度如何?

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,这引导了我正确的兔子洞。 我使用了错误的功耗模式进行采集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    很高兴听到它现在的工作,并感谢后续的答案,以防任何其他人遇到这种情况。