Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133
我有一个有趣的问题。
我正在使用 MSP‑EXP430FR4133并播放32kHz 晶体(连接到 P4.1和 P4.2)和 RTC。
我通过以下方式设置 RTC:
RTCCTL = RTCSS__XT1CLK | RTCSR | RTCPS__1 | RTCIE; // XCO, reset, no divider, interrupt enable
令人惊讶的是、即使在没有设置 P4SEL0 = BIT1 | BIT2的情况下、RTC 似乎也能工作。 实际上、它甚至可以与明确设置 P4SEL0 = 0的 ME 配合使用。
根据 MSP430FR4133数据表(第57页)、这不应该工作、因为 XTAL 所连接的引脚不会连接到时钟系统。
有什么关于发生什么事的建议吗?