This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619:MSP430F2619SPM

Guru**** 2925510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619S-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1274645/msp430f2619-msp430f2619spm

器件型号:MSP430F2619

尊敬的先生或女士:

您能告诉我有关器件 MSP430F2619SPM 的终端涂层的信息吗? 您能否告诉我 Au 的厚度、以防终端涂层是 NiPdAu、Niau 或 Au。

提前感谢。

此致、

考塔·本·卡杜尔

SLB 的 eDFM 工程师

KKaddour3@slb.com

+447576895512

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不会公开提供这些信息。 请联系 TI 现场团队以请求有关该问题的帮助。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    感谢您的答复。

    您能告诉我 TI 现场团队的电子邮件地址吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试在以下链接 https://support.ti.com/csm 中找到"Call the TI support team"

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个电子邮件地址才能与他们联系。 在您提供的链接中、有 TI E2E、这是我发布申请的论坛。 这是第一次有人告诉我、我们不能在 E2E 论坛上发布技术信息、而所有其他的请求他们都给了我答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、实际上、您请求的信息超出了技术支持的范围。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、这是我第一次听说我的请求超出了技术支持范围。 我在 TI E2E 设计支持论坛中多次发布了此类请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我们在此只能提供什么。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关铅涂层、请参阅 MSP430F2619S-HT 产品页面中的"订购和质量"表。

    有关 Au 厚度、请参阅 [FAQ] TI 的 NiPdAu 铅涂层的金(Au)、钯(Pd)或镍(Ni)厚度是多少?