This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791:如何编译源代码并将其刷写到 EVM430-F6779电路板中

Guru**** 2532240 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1266737/msp430f67791-how-to-compile-the-source-code-and-flash-it-to-the-evm430-f6779-board

器件型号:MSP430F67791
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779、EVM430-F6779 TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

您好!

我已经从下面的链接下载了源代码

http://www.ti.com/lit/zip/slaa577

我曾尝试在 CCS 12.4.0.00007中编译 MSP430F6779的源代码 、但获得了很多致命错误、

如何编译代码以及构建项目以便在 EVM 板上运行代码?

提前感谢。

此致。