This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:更改信号采样率

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1278053/evm430-fr6043-changing-signal-sampling-rate

器件型号:EVM430-FR6043

大家好:我使用的是 MSP430-FR6043、对信号采样频率有疑问。

目前,它似乎被设置为1 MHz ,如果我悬停在"信号采样频率"框上,我看到一个表显示各种信号采样频率,为80 MHz。

我看是否可以将 OSR 设置为160、信号采样率将为500 KHz。

问题是、如何获得500 KHz 的信号采样率? "过采样率框"变灰、不能更改为160。

请告知您的任何评论、

此致、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    此框为灰色、因为更改此框会导致无效的 PLL 频率。

    您将注意到、如果提高信号采样频率、ADC OSR 会自动调整。

    您可能会发现查看 此帖子 以及前3个答案有助于了解有关此帖子的更多信息。 除了前3个问题、主题更改为不同的问题、因此无需超出该范围。

    我认为、通过按照这篇文章中所述调整头文件、通过将其设置为该值并将 OSR 设置为160、您应该能够实现500kHz 的信号采样频率。 但是、您必须自行编辑代码来执行该操作、因为 USS GUI 不允许您这么做。  

    请告诉我 、这是否能为您解决问题、以及您是否能够解决问题。