This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:MSPFlasher 验证失败-无法刷写器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2020, UNIFLASH, MSP430I2040, CCSTUDIO, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1271809/msp430i2020-mspflasher-verification-failed---unable-to-flash-device

器件型号:MSP430I2020
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP430I2040CCStudioMSP-FET

你好

我正在尝试刷写 MSP430i2020 (和 MSP430i2040)、但使用 CCStudio 和 Uniflash 进行刷写时、仍保持"验证失败"状态
* CCStudio V12
*示例 blink (通过新项目。 所做的无更改)
* PCB 是焊接在 TSOP28适配器板上的 MCU 的试验电路板

WAT 是通过 SBW 和 MSP-FET 刷写此 MCU 的最低要求(Shema)。

电流连接
VCC   - 10uF 和0.1uF 至 GND
AVSS - GND
ROSC -接地
DVSS - GND

RST/SBWTDIO - 47k 到 VCC 和1nF 到 GND

连接到 MSF-FET
1. TDO/TDI     - RST/SBWTDIO
2. VCC_TOOL -- VCC
5. TMS            - TEST/SBWTCK
7.接地           --接地

任何反馈都很有帮助、我已经设计了 PCB、但希望确保设计可编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以尝试不使用任何验证设置。 我认为 MCU 中的代码可能有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊森

    谢谢你的福音书,但不幸的是,它没有帮助

    我已尝试在没有验证的情况下刷写、然后读取闪存

    结果是  目标存储器中的全部 FFFF

    您能否确认上述连接是否足以进行编程? (来自数据表)
    今天晚些时候、我将尝试使用 JTAG 而不是 SBW 来刷写器件

    我还订购了一些原型设计、可能问题在于试验电路板上的连接不太理想

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我  没有连接7 (SBWTCK)和9 (GND)、而不是5和7

    我将等待 PCB 再次到达并进行测试、 因为连接似乎正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我建议您更改另一个新的 MSP430并进行尝试。

    当我以前遇到这个问题时、可以使用禁用验证来解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊森

    感谢支持,真正的原型板今天到达和编程+验证是成功的!


    我认为试验电路板和导线出现了问题
    所有 SMD PCB 工作正常!