This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:抽取滤波器值

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1277534/msp430f6779-decimation-filter-value

器件型号:MSP430F6779

您好!

为了计算电压和电流校准、 用于形成捕获的样本的抽取滤波器是多少。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhitha:

    您可以在 用户指南第29.2.7.1节的"Σ-Δ"部分中找到滤波器信息。 根据所选的过采样(OSR)、您将具有不同的滤波器配置。 对于示例代码、选择的 OSR 为256 (第4.2.1节)。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的答复。