This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:HID 桥接器固件刷写

Guru**** 2925200 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDS, MSP430F5528, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1270709/evm430-fr6043-hid-bridge-firmware-flashing

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528UNIFLASHMSP-FET、MSPDS

您好!

我正在使用 EVM430_FR6043进行设计、但想改用使用 MSP430-FR6043的定制电路板。 由于我 将使用 超声波传感设计中心 GUI 进行调试、因此我计划 还集成 M430F5528 (HID 桥)。

在论坛上、我阅读了有关 HID 桥接通信固件(MSP430F5528)的信息、并下载了 POST 中提供的文件(/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/166/TI_5F00_MSP_5F00_HIDBRIDGE_5F00_eZFET_5F00_USS_2D00_EVM.zip)。  这是否包含 HID 桥的固件的最新版本(当前版本为:TI_MSP_HIDBRIDGE_1_00_03_00__Banshee-USS-EVM.txt)?  该指令表示使用 MSPFlasher 并执行 Program_AIO.bat 以自动将 EZFET 文件和 HID_Bridge 文件刷写到相应的 MCU。 是否可以使用 UniFlash 或 MSP430 USB 开发者套件通过 USB_SERIAL 连接来刷写 HID_Bridge 文件? 或者是否 有必要 将 EZFET 集成到定制板中? 如果我使用 MSP-FET 而不是 EZFET 该怎么办?

谢谢。

最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最小

    我在 zip 包中研究了 slau654a - MSP Flasher.pdf。

    MSP Flasher 需要一个硬件接口来与 MSP 目标器件进行通信。 支持以下 TI 闪存仿真工具(FET):
    •MSP-FET
    •MSP-FET430UIF
    •eZ-FET 和 eZ-FET Lite
    •eZ430 (包括 LaunchPad 套件)

    我认为  MSP-FET 和 EZFET 均可用于 MSP Flasher

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaodong:

    因此、 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/166/TI_5F00_MSP_5F00_HIDBRIDGE_5F00_eZFET_5F00_USS_2D00_EVM.zip 中包含的文件 与 MSP-FET 兼容、我不必使用 EZFET? 如果我想使用 USB 串行连接而不是 MSP-FET、该怎么办? 它是否能够正常工作? zip 文件中的文件是否是最新的?

    谢谢。

    最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最小

    如前所述、根据  slau654a - MSP Flasher.pdf、我认为  需要 MSP-FET 或 EZFET

    >> zip 文件中的文件是否是最新的?

    到目前为止、我找不到比此版本更高的版本。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaodong:

    即使我不使用 MSP Flasher 但改用 UniFlash/CCS/MSP430 USB 开发套件、仍然可以正常工作吗?

    谢谢。

    最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最小

    应该是可能的。

    但您需要开发自己的解决方案。  

    MSPDS https://www.ti.com/tool/MSPDS#downloads 是基准。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xaiodong:

    再确认一下、如果我想使用 UniFlash/CSC/MSP430 USB Developer 而不是 MSP Flasher、我将无法使用  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/166/TI_5F00_MSP_5F00_HIDBRIDGE_5F00_eZFET_5F00_USS_2D00_EVM.zip 中的 TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_03_00__BANSHEE-USS-EVM.txt 、必须自行对 HID 桥应用进行编程。 是这样吗?

    谢谢。

    最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UniFlash 和  MSP Flasher 是 PC 端软件(基于 MSP 调试堆栈)

    MSP Flasher 是一个基于 shell 的用户友好型界面、可将 MSP 调试堆栈的常用功能移植到 命令行、通过 JTAG 或 Spy-Bi-Wire (SBW)轻松访问 MSP 器件。

    Uniflash  也是基于 MSP 调试堆栈的 GUI。

    根据前面的讨论、您需要 通过 MSP Flasher 支持以下 TI 闪存仿真工具(FET)
    •MSP-FET
    •MSP-FET430UIF
    •eZ-FET 和 eZ-FET Lite
    •eZ430 (包括 LaunchPad 套件)

    如果您不采用上述 仿真工具、则需要基于 MSP 调试堆栈开发您自己的解决方案。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaodong:

    我已经浏览过几个论坛了、似乎 MSP 器件配备了 BSL、可让我通过 USB 使用  MSP430 USB 开发包(Python_Firmware_Upgrader)更新 HID 器件上的固件。 我试图用它来测试我的设备、当我通过 USB 将该设备连接到 PC 时、出现了错误:无法识别 USB 设备。 我尝试使用 ti_msp430driver_setup_1.0.1.1-windows.zip 更新驱动程序、但未解决问题。 如何 解决 该问题?

    谢谢。

    最小值