This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:使用 Spectrum Digital XDS200 USB 仿真器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1277731/evm430-fr6043-using-the-spectrum-digital-xds200-usb-emulator

器件型号:EVM430-FR6043

您好:  我将 EVM430-FR6043与 CCS 配合使用、并且希望  使用 JTAG 构建项目和刷写 EVM (以及调试)。

有人能建议和推荐一个 JTAG pod 使用吗....我当时想使用 Spectrum Digital XDS200 USB 仿真器.... 有人对我应该使用什么有任何建议吗?

请建议:

此致、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    我们的 软件页面 显示 Spectrum Digital XDS200与 MSP430器件不兼容。

    我相信我们的大多数客户都使用 MSP-FET 与 EVM430-FR6043进行 JTAG 通信。