主题中讨论的其他器件:MSP-FET、
HII、
我正在开发基于 MSP430F5259的产品、通常我使用 MSP-FET 对器件进行编程。
但现在我想使用 BSL-UART 对器件进行编程、这样可以吗?
如果是、那么接口连接是什么、使用什么进程或软件来连接呢?
任何人都有这个 PLZ 的解决方案,让我知道这对我来说是伟大的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HII、
我正在开发基于 MSP430F5259的产品、通常我使用 MSP-FET 对器件进行编程。
但现在我想使用 BSL-UART 对器件进行编程、这样可以吗?
如果是、那么接口连接是什么、使用什么进程或软件来连接呢?
任何人都有这个 PLZ 的解决方案,让我知道这对我来说是伟大的。
尊敬的 Akshit:
MSP-FET 可与 BSL-Scripter 一起使用、对 MSP430F5259进行编程。 默认情况下、您的器件预加载了 I2C BSL (请参阅数据表中的表6-1):

根据器件数据表、P4.1和 P4.2是用于 I2C-BSL 连接的默认引脚:

您至少需要将以下信号从 MSP-FET 连接到 MSP430:
为了使 MSP-FET 能够调用 BSL、您还需要:
您可以查看 BSL-Scripter 的用户指南 、了解有关 BSL-Scripter 的更多信息。 它将在安装目录中包含一些示例脚本、这些脚本应该会为您提供启动的基准。
此致、
布兰登·费舍尔
HII Brandon,
感谢您的回答。
因此、我按照您的说明进行操作、比如、连接硬件引脚连接
此外、还需安装 BSL-Scripter、并按照用户指南中给出的步骤为闪烁示例生成.txt 文件
当我运行 BSL 脚本程序应用程序时、它要求我输入文件名、以便我输入 blink.txt 文件名、但它会向我发送错误消息、指明命令无效!!
所以我查阅了 BSL 脚本程序的用户指南的编程步骤、但是我不能正确理解或不能找到正确的分步编程流程(我的缺点)
您是否对编程步骤有任何想法或流程? 如果你有,你可以提供给我或指导我!!
尊敬的 Akshit:
您要加载固件映像的 blink.txt 文件是为 BSL-Scripter 创建的脚本吗? 它所请求的文件实际上是一个为 BSL-Scripter 提供指令的脚本文件、而不是要刷写的文本文件。
有关一些示例、请参阅 BSL-Scripter 的安装位置(通常是 Windows 上的 C:\ti\BSL-Scripter\ScriptExampleWindows)。 我认为最接近您所需内容的示例是 script_6xx_uart.txt。 您将需要添加一个 COM+以指向 MSP-FET (设备管理器中应可见),将协议更改为 I2C。 并将系列从6xx 更新为5xx。 有关 MODE 命令的语法、请参阅 BSL-Scripter 用户指南的第2.4.1节。
您还需要更新脚本以指向所需的固件映像。
此致、
布兰登·费舍尔
尊敬的 Brandon:
谢谢你的指导工作为我!!
好的、现在正如我在下面所示的闪烁代码中更改 UART 6xx 示例脚本文件中的参数、
//
//脚本示例5xx I2C BSL
//测试的器件:MSP430F5259
使用的/Comm 桥:MSP-FET
//
//下载闪烁应用程序
//通过 I2C BSL
//
日志
模式5xx I2C COM8
//将错误的密码提供给
//整体擦除存储器
rx_password.\pass32_wrong.txt
rx_password.\pass32_default.txt
RX_DATA_BLOCK .\blink.txt
CRC_CHECK 0x8000 0x0020 0x4872
CRC_CHECK 0xFFC6 0x00D0 0xacf7
SET_PC 0x8000
好的、每次我执行该文件 BSL-Scripter 时、都会给我消息日志、
C:\ti\bsl-scripter> BSL-Scripter.exe
输入文件脚本的名称:
script_5xx_i2c.txt
-------------------------------------------------------
BSL Scripter 3.4.0.1
用于 BSL 编程的 PC 软件
2023年10月04日11:31:34
-------------------------------------------------------
输入文件脚本为: C:/ti/BSL-Scripter/script_5xx_i2c.txt
//
//脚本示例5xx I2C BSL
//测试的器件:MSP430F5259
使用的/Comm 桥:MSP-FET
//
//下载闪烁应用程序
//通过 I2C BSL
//
日志
模式5xx I2C COM8
[error_message]所选通信协议不适用于所选的系列!
但是、如果我将脚本文件中的模式从 I2C 更改为 UART、那么它的工作会是部分的、并提供消息日志、
C:\ti\bsl-scripter> BSL-Scripter.exe
输入文件脚本的名称:
script_5xx_i2c.txt
-------------------------------------------------------
BSL Scripter 3.4.0.1
用于 BSL 编程的 PC 软件
2023年10月04日11:32:12
-------------------------------------------------------
输入文件脚本为: C:/ti/BSL-Scripter/script_5xx_i2c.txt
//
//脚本示例5xx I2C BSL
//测试的器件:MSP430F5259
使用的/Comm 桥:MSP-FET
//
//下载闪烁应用程序
//通过 I2C BSL
//
日志
模式5xx UART COM8
未提供 UART 的波特率设置/错误
它将设置为默认的9600波特
//将错误的密码提供给
//整体擦除存储器
rx_password.\pass32_wrong.txt
阅读文本文件:C:\ti\BSL-Scripter\pass32_wrong.txt
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
rx_password.\pass32_default.txt
阅读文本文件:C:\ti\BSL-Scripter\pass32_default.txt
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
RX_DATA_BLOCK .\blink.txt
阅读文本文件:C:\ti\BSL-Scripter\blink.txt
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
写入134字节时所用的时间:3.048秒
数据写入速度:0.04294(kb/s)
\\crc_check 0x8000 0x0020 0x4872
命令无效!
因此、我不明白为什么会出现此错误" [ACK_ERROR_MESSAGE]Unknown ACK Value!" 每次文件调用后,如密码默认,密码错误,同时闪烁文件也...
我想知道任何其他参数也需要改变 或不!!
认为脚本文件中的 crc_check 在这里有问题、对吧?
如果是,那么 CRC 的计算方法是什么,CRC 的计算考虑的参数是什么,或者我改变 CRC 的基础是什么 ?
尊敬的 Akshit:
您需要使用 I2C BSL。 基于这些错误消息、您没有通过 UART BSL 获得响应。 我在这里的错误是、F5xx 系列在技术上不支持 BSL-Scripter 中的 I2C BSL。
所幸这里有一种非常简单的解决方法、您可以为此使用 FRxx 系列指示符、因为 I2C BSL 协议是相同的。 请参阅该主题、了解更多详细信息:
请尝试一下、并知道您是否可以成功编程。
此致、
布兰登·费舍尔
尊敬的 Brandon:
是的、您的更新对我来说部分有用、
但我仍然没有获得100%的编程成功。
当脚本运行时、某些数据块写入成功、再次显示收到未知 ACK 错误、
基本上、MSP 不会对100%占空比编程、
此外、我还使用 MSP 中的 MSP Uni-FLASH 工具验证映像文件的回放、以检查脚本何时加载了某些代码块、同时显示存储器位置验证 MSP 中加载的任何部分代码以及下一个位置是否匹配、 代码确实不是100%加载的。
另外、我需要说明的是、我已通过 SDL、SDA、BSL-EN 连接上拉电阻。
为此、SDA 的值、SCL 通过510ohm 电阻器上拉、BSL-EN 与1K 电阻器连接是否可以?或者需要更改电阻器的值?
我不知道问题是否是由于这个上拉电阻造成的。
尊敬的 Brandon:
是的、我使用3V3。
好的、好消息是这个问题得到了解决、我换了电阻器、1.5K 和 BSL 工作、再次换为510欧姆 、我可以进行编程、所以我认为问题主要是焊接因素、可能以前焊接做得不好。
另外、我用 BSL 进行了100次测试才能编程、每次成功都能正常工作。
因此、您为我提供的所有解决方案和指导都适用于我。
谢谢 Brandon。
此致、
A·维拉迪亚