This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:验证数字 I/O 规格可用于时钟输入等

Guru**** 2768235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1275467/msp430fr5969-sp-verifying-digital-i-o-specs-can-be-used-for-clock-inputs-etc

器件型号:MSP430FR5969-SP

您好!

连接 MSP430器件。 我注意到在 MSP430数据表中、它列出了数字 I/O 规格、例如正向输入阈值电压等。

我想知道我是否将这些规格用于以下接口:

SPI

UART

HFXIN 时钟输入

我只问电压电平。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 和 UART 将被视为数字 IO、并将遵循 表4-11中的规范。 数字输入。  

    对于 HFXIN 时钟输入、  

    当它处于晶体模式时、它不遵循数字输入规格、因为它不被视为通用 IO。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 抱歉、为了清楚 HFXIN、我们将会应用数字时钟信号(而不是晶体振荡器)、所以想知道我遵循的规范是什么。 那么、这是数字 I/O 规格吗? 还要将 HFXIN 设为 BYPASS MODE = 1、PJSEL1.6 = 0和 PJSEL0.6 = 1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是旁路模式、则可以遵循数字 IO 规范。  

    是否还可以将 HFXIN 置于旁路模式=1和 PJSEL1.6 = 0和 PJSEL0.6 = 1?

    这是正确的。  

    此致、

    现金豪