This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430内核的历史

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1271531/the-history-of-msp430-core

大家好、大家是否知道有关 MSP430内核起源的任何资源、比如项目的发起方和原因、开发方、实施了哪些工程限制、设计师的灵感、原始 TSS400的目标对象以及这些资源的设计方等?

比如、有大量关于英特尔8080、MOSTEK 6502以及其他著名内核的信息、其中包含名称、日期和有趣的故事、但出于某些原因、对于 TI 的 MCU 和 DSP 内核的设计历史几乎一无所知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您为什么对 MSP430内核的历史感兴趣吗?

    大多数此类信息被视为 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我只是好奇。

    在我积极的职业生涯中、大部分时间都是使用 ADI 和 TI DSP 进行设计的、现在我已经离开行业惯例、我意识到 当我非常了解它们的时候、我对它们的历史几乎一无所知。 如果不是一本书,我认为这至少是一篇很好的文章。 但是、如果 TI 将此类信息视为机密、我可以忍受。

    非常感谢您的讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了历史记录图中的部分信息:

     MSP430的主要目标是使所有模块达到最低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对原 MSP430的幕后故事也很好奇。 鉴于30年前发生的此类事件、被视为 NDA 资料似乎有点荒谬。 最好将其记录下来、作为技术历史的一部分。 我们都知道他们做了什么,我们只是好奇为什么*他们做了 。 我发现了一些信息、即它是从称为 TSS400的东西开始的。 下面是一些背景信息、但这些都是二手信息;如果能了解更多信息、那将非常好。

    www.embedded.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是所有我能找到的有关 MSP430定义的信息:

    希望它可以为您提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!