This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043

Guru**** 2034120 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1277578/msp430fr6043-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043

您好!
我在电路板 EVM430-FR6043方面有问题。 我在名称上使用1MHz 传感器对该板进行了测试、结果很好。 然后我使用了2MHz 传感器、信号会因不同的流量而有所不同。 当然、ToF 也不正确。 请参阅图片以更好地理解。  
有什么方法可以解决这个问题吗? 我用两个通道上的示波器检查了信号、发现信号是一样的。  

BEI 1000ml/s




BEI 450毫升/秒

及以下60ml/s

此致
皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:

    您的换能器之间的距离是多少? 您能否发布您正在使用的 USS 校准设置的图像?

    这可能很明显、但:您是否执行了额外的频率扫描并更新了激励频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,
    2个换能器之间的距离为71.5cm。 这里是 USS 校准配置。  

    此致
    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到皮埃尔有几件事:

    1) 71.5厘米的距离比我之前看到的大多数应用要远得多。 我不一定能说这是个问题、但飞行路径这么长将导致大量信号衰减。 这将使得很难实现准确的测量。

    2) 2)这些设置是否是您在上面发布的 ADC 采集所使用的设置? 我立即注意到的是、ADC 捕获中看到的脉冲数远远大于配置参数指示的数。  

    3) 3)您无法运行频率扫描? 您是否不小心上传了错误的图像? 如果您可以检查并提供您的频率扫描、这可能有助于找出其他问题。

    无论上述情况如何、以下是一些建议:

    如果可能、请更改管道设置、使换能器靠得更近。 在我的测试设备中、换能器之间的距离仅为5到10cm。

    增加你的增益。 您应该设置增益、以便在执行 ADC 采集时、振幅可达到800至900个单位。

    会增加脉冲数。 这将为搜索算法提供更多可使用的数据。 为了收集飞行时间数据、该算法需要使用峰值波瓣和旁瓣。 因此极少的脉冲可能导致读数不准确。 在我的测试设置中、我将其保持在15到30之间。 您的5选可能没问题、但我想看看这是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,  
    在第一张图片上,我试图混淆脉冲的数量,但你可以看到,  
    对于散射流、ADC 采集是不同的。 另一点是、对于1MHz 传感器、它可以正常工作。 对于传感器之间的距离是7.15cm 不是另一个。 它是错误。  
    那么、2MHz 传感器是否有任何额外设置。 我无法 运行频率扫描。  
    此致  
    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pierre、

    我很高兴听到71.5 cm 的数字是一个错误。

      开始此设计时、您是否按照水计量学院中的初始配置步骤进行了操作? 我注意到、在学院中、我们建议在使用2MHz 传感器时将信号采样频率设置为7.2MHz。 学院的其余部分有其他信息、您可能会发现这些信息很有帮助。

    能否解释一下您为什么无法进行频率扫描? 选项卡的屏幕截图显示了可以这样做的。