This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:MSP-GANG 编程器

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5342, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1264794/msp430f5342-msp-gang-programmer

器件型号:MSP430F5342
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

我有一个产品、其中包含要编程的 MCU 芯片 MSP430F5342。 为了进行编程、我将使用 TI 的 MSP-GANG 调试器和软件。 但是、每当我尝试编程时、都会收到 ERROR23:MCU 无法初始化。

有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    您能进一步介绍一下您的问题吗? 请分享以下内容、这可以帮助您找到错误:

    1.您使用的是 LauchPad 或您定制的硼吗?

    2. MSP-GANG 软件页面上显示了什么? 这种情况的屏幕截图会 很有用。

    3.您的板的硬件连接是什么? 我想确保您的连接良好。

      详细介绍请参阅用户指南:www.ti.com/.../slau358q.pdf。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的答复。  

    我们将从客户连接到 MSP-GANG 器件、并将 MSP-GANG 器件连接到 PC。

    我们已经检查并验证了我们的连接、它检查出来没问题。  

    请参阅下面显示错误的 MSP-GANG 软件图像。 希望、它将对您有所帮助。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    看起来不错、所以只是一些测试的想法;

    1.您是否可以使用 LaunchPad 进行试用并检查是否可以成功使用?

    2.尝试 SBW 进行阅读。

    3.改变一个通道进行读取。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否说明您指的是哪个 Launchpad?

    我们也尝试了使用不同通道进行读取的 SBW、但它仍然显示同样的误差。

    等待下一个指令!!

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    能否详细解释一下您指的是哪款 LaunchPad、

    此外、我们尝试使用不同通道并尝试读取 SBW 以进行读取、但这无法解决问题。 仍会弹出相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    我想它 可以是 MSP430Fxx 器件的任何 LaunchPad。

    电流负载低于50mA 限制的其他可能原因是什么?

    此外、您能否共享硬件连接引脚?  

    目前、我的办公桌上没有 MSP-GANG、因此...我无法向它们确认。 我已经订购了一个、但需要几天时间才能获得。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是、将 Current 设置为30mA。  

    此外、我们已经尝试使用不同的 LaunchPad、但它无法解决问题。 每次我们得到相同的 MCU 初始化错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    我有一个新的 MSP-GANG、发现它可以使用默认配置:

      

    连接需要测试引脚、我不确定是否连接它们。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我有不同的问题、希望您能帮助我。

    我们在项目中使用 TI 芯片 BQ40Z50RSM 进行编程。 我们有一个代理器件 BQ40Z50RAMT-R1、但我们的实验室报告指出它不可编程 IC。 我要确认器件型号  BQ40Z50RAMT-R1是否可编程?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    很抱歉回复延迟。  至于 BQ 器件、我 建议你 在相应的主题中提交一个新的主题、我不是该主题的专家。

    B.R.

    萨尔