This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:同步 I2C 端口操作

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1278409/msp430fr6047-simultaneous-i2c-port-operation

器件型号:MSP430FR6047

团队、您好!

我们可以同时使用 UCB0和 UCB1 I2C 吗? 如果需要、应注意哪些事项? TIA 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    是的、UCB0和 UCB1是两个独立的模块、可同时使用、无需小心。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一需要注意的是确保遵守 Hawkins 中断规则:

    哈布特·霍金斯:我想进去,继续走,把它移走,然后离开。 获得它?

    拉文赫斯特:明白了。

    Hubert Hawkins:很好。

    -休伯特·霍金斯的第一个中断规则。 丹尼·凯耶在杰斯特法院

    换句话说、确保你不要在中断例程中花费太长的时间。