This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:MSP430F6779 UART BSL bootloader 写入密码失败

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1271091/msp430f6779-msp430f6779-uart-bsl-bootloader-write-password-failed

器件型号:MSP430F6779
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2311
我们制作了一个带有 MSP430F6779芯片的定制电路板。 我需要能够远程加载固件、以便我们通过 UART 将 Linux 电路板连接到 MSP430F6779电路板。 我正在运行 slaa760的示例代码。 我正在运行 MSP430FR2311 UART BSL 示例。  
当我运行 Linux 引导加载程序 msp430fr_BSL 时、我收到了写入密码失败错误、如 Linux 命令行 jpg 中所示。
在下图中、顶部的迹线是复位线、第二个迹线是测试线、然后在逻辑分析仪图片底部进行接收和传输。 在其中一些图片中、我进行了放大、以便您可以看到发送和接收的十六进制值。   
起初、我使用的是默认密码0xFF、这是不起作用的。 我还使用了存储器内容 FFE0到 FFF0的密码、但是 同样不起作用。  
对接下来应该尝试什么有什么建议?  
谢谢。
迈克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    根据 BSL 用户指南:https://www.ti.com/lit/an/slaa760/slaa760.pdf

    似乎没有针对器件的"写入密码"命令:

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的"写密码"是我在第一张图片中所示的 Linux 程序输出的一部分。  

    如果您看一下第三张图片、您会看到命令字节为0x11、这是您共享的用户指南图片中的 RX 密码命令。 这是我遇到的问题。  

    谢谢。

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    很抱歉没有回复。 问题是否仍然存在?

    B.R.

    萨尔