This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5608和放大器的 SPI 接口的 MCU 示例代码;TLV1570 ADC DAC

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5608, TLV1570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1278676/mcu-sample-code-for-spi-interface-to-tlv5608-tlv1570-adc-dac

器件型号:MSP430AFE222
主题中讨论的其他器件:TLV5608TLV1570

大家好、我正在使用采用 TI TLV5608和 TLV1570 ADC DAC 进行数据收集的 STM32H7 MCU、我想申请任何 MCU 上的示例代码、例如 使用 SPI 连接 MSP430或 TM4C123G 与 ADC/DAC (TLV5608和 TLV1570 ADC DAC)。 我还需要诸如 tlv5608.h、tlv5608.c 和 tlv1570.h、tlv1570.c 的库文件。

 任何其他文档和代码将非常感谢,请帮助尽快回复,谢谢,狼。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan:

    我尚不清楚任何具体器件的驱动程序示例。  我能想到的所有示例都是通用的、重点放在处理器的外设上。

    我会将这个主题转给数据转换器团队。  他们可能会向您介绍一些参考设计/应用手册、其中可能包含与其相关的代码。   

    谢谢。

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    我们没有.h 和.c 示例文件。 如前面提到的 JD、您应该先从通过 MSP 提供的 SPI 外设示例开始。 您只需要将 SPI 配置为16位 SPI 帧、并发送与该表相对应的数据:

    如果您对此有任何具体问题、我们可以提供帮助。

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynee、感谢您的电子回复、我使用 STM32H7作为主机 MCU、我不确定 e SPI 示例直通 MSP gona 在 STM32H7中对我有帮助?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    STM32H7不是 TI MCU、因此我们没有任何示例说明如何针对该特定 MCU 使用 SPI。 使用 MSP 示例对于编写 SPI 命令的一般结构很有帮助、但您最好在  STMicroelectronics 自己的论坛上查找示例。  

    谢谢。
    E·加斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    难度并不大。 使 CS 有效、传输数据、使 CS 无效。

    特定器件上 SPI 硬件的细节可能会使事情变得有点复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你... 这就是我的意思、当我看到 MSP430示例代码时...我可以使用 STM32 SPI、但只需要 ADC/DAC 库文件、这是最关键的部分...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    我们没有该器件的任何示例库。   

    谢谢。

    保罗