This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:如何计算计量计算中的常数

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1279593/msp430f6779-how-we-are-calculating-the-constants-in-the-metrology-calculations

器件型号:MSP430F6779

您好!

https://www.ti.com/lit/an/slaa577g/slaa577g.pdf#page=32

 

在上面给定的 Vrms 和 IRMS 公式中、如何计算常数?

如何计算无功功率的移位电压?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 nikhitha、

    Unknown 说:
    在上面给定的 Vrms 和 IRMS 公式中如何计算常数?

    您是指常数 kv、ph / Ki、ph 吗?

    它应该与 采样电路的放大因子有关。 例如、如果实际电压为100V、ADC 输入样本值为1V、则 kv、ph 值为100。

    Unknown 说:
    以及如何计算无功功率的移位电压?

    我不熟悉、但文档中有一条与此相关的声明:

    B.R.

    萨尔