This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430产品选择:带集成晶体电容器的 MCU

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1278663/msp430-product-selection-mcu-with-integrated-crystal-capacitors

主题中讨论的其他器件:MSP430G2553MSP430FR2311

您好!

在我们的产品中、我们使用的是 MSP430G2553。 此 MCU 具有驱动晶体的集成电容器。

我们现在正在选择 FR 系列中带有集成电容器的新 MCU。 但我在 MSP430产品选择器工具(https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/msp430-microcontrollers/products.html)中没有找到专门针对这些集成电容器的滤波器。

是否可以通过任何方式获取包含集成电容器的 MCU 列表?

谢谢。

此致、

尤斯图斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justus:

    用于外部晶体的集成电容器?

    新器件、我们没有这些 元件、因为该电容需要与外部晶体规格匹配。

    我想此电路中只需要两个电容器。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    它节省了一小部分布板空间并降低了布局复杂性。 电容是可配置的(即、很容易与晶振规格匹配):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来了解一下这个请求的背景情况。 我们有一个带有 MSP430FR2311的 PCB。 对于约10%的 PCB、我们订购时会注意到晶体启动时间为几秒钟。 这是我们使用 MSP430G2553的 PCB 所没有的功能(我们使用内置电容器)、因此我们想使用该 PCB 布局、但使用不同的 MCU (因为出于其他原因、我们已经必须重新设计该 PCB)。

    但是、我们假设这个问题与 PCB 布局和/或错误的电容器选择有关。 PCB 布局审查可能不在 TI 论坛的讨论范围内、但可能有人注意到了一些问题...

    原理图:

    晶振: Epson Q13FC1350000400 (与某些 TI 开发板中使用的相同)、12.5pF
    大写:Yageo CC0402JRNPO9BN220

    布局:

    谢谢。

    j.

    * 更新 *此问题已发布在 StackExchange 上。 但是、原始的未决问题仍未得到解答:在哪里可以找到包含 XT1集成/可配置电容器的 MSP430列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justus:

    如果本文档能够帮助您:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa322d/slaa322d.pdf

    我认为对于这款晶体、22pF 应该是合适的。

    我还查看了 MSP430FR2311数据表、启动时间的典型值为1000ms:

    您是否尝试过一些 A-B-A 测试来检查这个问题是 MSP430还是晶体引起的?

    谢谢!

    此致

    约翰逊