This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:如何将 EVM430-FR6043开发板切换到 LCD 显示模式?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1278200/msp430fr6043-how-to-switch-the-evm430-fr6043-development-board-to-lcd-display-mode

器件型号:MSP430FR6043

大家好、

指导文档中说按"UP"键可以切换到 LCD 显示模式、但没有指明哪个键是"UP"键、我在主板上试过几个键、没有看到 LCD 显示屏。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们应该在 SDK 中禁用 LCD 显示屏、需要更改 CCS 项目中的代码。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    您能否共享 CCS 项目代码?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    如果安装了 USS SDK、您可以在该文件夹中找到 CCS 工程:

    谢谢!

    此致

    约翰逊