This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529:USB 3.0

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1278302/msp-exp430f5529-usb-3-0

器件型号:MSP-EXP430F5529

大家好、

请问是否可以提供此参考设计3.0版的原理图? 不是版本2.2或2.0、非常感谢。

请注意、这是版本 3.0的原理图!!!  非版本2.2或2.0。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    哪一个3.0版本? 我仅找到2.0、2.1和2.2:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    就是这个。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我查看了内部设计文件、找不到此版本、我们的 TI.com 网站仍保留 v2.2:

    您从何处获得此电路板?

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    客户从学校的学生实验室获得了此板。

    这是一个过时的版本吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我不确定、但我不知道我们有这个版本。

    谢谢!

    此致

    约翰逊