This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:触控按钮解决方案

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1275423/msp430fr2532-touch-button-solution

器件型号:MSP430FR2532
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529MSP430FR2633

尊敬的 Champ:  

我要求为我的客户提供服务。

如图所示、客户当前的要求是5个触控按钮、因此 采用 电容技术的 MSP430FR26x/FR25x 应该是可行的。

由于其中一项功能需要一个按钮才能打开虚拟键盘、因此 很少有问题、TI 解决方案也有类似问题。  

(1)。 是否有办法 让 FR26x/FR25x 接口 转换为 USB 接口并连接到主机?  

(2)。  MSP430FR26x 和 MSP430FR25x 是否 可以模拟为 USB 键盘键? 对于  USB 键盘按键要求、我应该多添加一个 MSP430F55x (双芯片解决方案)、正确吗? 还有更好的 TI 整体解决方案吗?

谢谢。此致、

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    Unknown 说:
    是否有办法 让 FR26x/FR25x 接口 转换为 USB 接口并连接到主机?

    不是直接进行的。  客户需要使用 USB MCU、例如 MSP430F5529系列、通过 I2C 或 UART 连接到 MSP430FR26x\25x。  

    [quote userid="488507" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1275423/msp430fr2532-touch-button-solution 能否 将 MSP430FR26x 和 MSP430FR25x 模拟为 USB 键盘键? 对于  USB 键盘按键的要求,我应该再增加一个 MSP430F55x (双芯片解决方案),正确吗?

    我认为第一题的答案也回答第二题。  如果无法完全回答您的问题、请再次提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您的及时回复。

    架构 为触摸板- FR2532 -通过 UART/I2C - F5529 -通过 USB -主机(x86)。

    因此、如果用户 按下触摸板上的其中一个按钮(按钮进入 BIOS 设置)、 它将在主机上接收带有 USB HID ID "del"的按钮。 当用户在引导过程中按下此键时、它将进入 BIOS。 它听起来像 可行吗?

    如果是,是否可以自定义某些组合键,例如:Ctrl + Win + o?

    此 致、

    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    有任何幸运有任何 更新?

    此致、

    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    您的系统设置似乎可以正常工作。   几年前、我整理了一些类似的信息。  让我看看我能不能深入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    很抱歉回复延迟。  

    查看此参考设计-> 基于手势的电容式触控扬声器界面参考设计

    在第19页、您将找到该软件的链接。 为方便起见、请单击以下链接-> TIDCF33支持软件| TI.com

    有2个项目;一个用于 MSP430FR2633 CapTIvate MCU、另一个是 MSP430F5529 USB 键盘接口。