This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:当器件频繁上电和断电时、闪存将丢失数据。

Guru**** 2617715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1274750/msp430afe253-the-flash-will-lose-data-when-the-device-is-powered-on-and-off-frequently

器件型号:MSP430AFE253

大家好、

客户正在使用此器件。 它们使用闪存来存储数据、并且读写操作工作正常。

但是、当该器件频繁通电和断电时、闪存将丢失数据。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    在此期间、客户的代码是否尝试写入闪存?  电源循环之间的间隔时间是一秒、几秒还是一分钟...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    它们不会 在 通电期间执行写操作。 下电上电之间的间隔时间约为1~2秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    这是新设计还是该产品已投入使用一段时间、现在出现了此问题?

    此器件具有 INFO 和 MAIN 存储器区段。  我们是否知道腐败发生在一个部门还是两个部门?

    您能不能弄清楚客户是否启用了 SVS (电源电压监控器)、设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    这是客户的新设计。  

    他们使用的是 DCO、而不是外部振荡电路。 INFO 中存储的数据。  

    它们没有启用 SVS。

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    很抱歉回复延迟。  是的、他们应该启用 SVS。  应用是什么?  它是否具有恒定的 VDD 或 CAN VDD 变化(如由电池供电)。