This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5992:看门狗计时器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1280050/msp430fr5992-watch-dog-timer

器件型号:MSP430FR5992

您好!

如果固件代码卡住、我希望重置微控制器。 您能帮助我实现这一点吗?

目前我正在使用: WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;

此致

阿比塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    语句"WDTCTL = WDT_ADLY_1000;"是否有效。 它是否每1000ms 对控制器进行一次检查、如果发生错误、则仅复位微控制器?

    此致

    阿比塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhisek:

    此示例可能可以帮助您:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJqoeGK4dZO20ldR2Ij4jQ__msp430ware__IOGqZri__LATEST

    如果在本例中您没有喂狗、WDT 将每250ms 重置一次 MCU。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不想每250毫秒重置一次微控制器。 如果代码中出现意外情况或代码卡住、只需要重置微控制器。 如何仅保留代码检查、而不是每250ms 重置一次控制器。 您能提供代码吗?

    此致

    阿比塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhisek:

    您可以在250ms 内清除 WDT、以避免 WDT 复位器件:

    如果代码处于卡滞状态、无法清除 WDT、则会通过 WDT 进行复位、这是您需要的方法。

    谢谢!

    此致

    约翰逊